Les basiques de l'électricité
Dans ce cours, tu exploras les concepts fondamentaux de la théorie et de la pratique électriques. Tu acquerras une compréhension approfondie des principes clés tels que la tension, le courant, et la résistance, tout en te familiarisant avec les différents types de circuits. Ce cours constitue une base essentielle pour développer une connaissance solide des circuits électriques et de leurs applications.
À la fin de ce cours, tu seras en mesure de :
- Définir un circuit électrique
- Connaître les grandeurs électriques et leur terminologie
- Comprendre la fonction des différents conducteurs
- Appréhender les types de connexions en série et en parallèle
- Mémoriser la terminologie des schémas
- Calculer les grandeurs électriques
Pour y parvenir, tu auras accès à une variété de supports tels que des blocs de procédures, des fiches de révision, des podcasts, des images interactives, ainsi que des études de cas professionnelles.
Bonne découverte !
---
Ce cours a été rendu possible grâce à une collaboration internationale composée de :
- L'équipe pédagogique de Schneider Electric ;
- Eric Dupont, enseignant affilié au ministère français de l'Education nationale ;
- ItyCom, fournisseur de solutions d'apprentissage numérique ;
- Digited, fournisseur de solutions d'apprentissage numérique ;
- Cécile Lienaux, graphiste ;
« L'équipement électrique ne doit être installé, utilisé, entretenu et maintenu que par du personnel qualifié. Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour tout type de dommage résultant de ou lié à (i) un contenu informatif de ce cours non conforme ou n’atteignant pas les exigences, attentes ou objectifs de toute personne l'utilisant, ou (ii) toute erreur contenue dans ce cours, ou (iii) toute utilisation, décision, action ou omission faite ou prise sur la base ou sur la base de toute information contenue ou mentionnée dans ce cours. «